结果:找到"模拟电子技术基础 运算放大电路 模拟电子技术课设 大学生 信号发生器",相关内容1000条
- 请问这个电路为什么在频率为10kHz时,方波,三角波波形不正常啊?请问如何影响最小地修改呢?
- 如图所示,这个信号发生器第一级是正弦发生器,第二级是方波发生器,第三级是三角波发生器,需满足各输出信号峰峰值大于20V,输出频率可为100Hz,1kHz与10kHz。第一级电路三个频率都能正常输出,但第二级,第三级电路在频率为10kHz时波形不正常,如下图所示。请问这种情况如何影响最小地解决,谢谢各位大佬
- 所属专栏: 技术交流 标签: 模拟电子技术基础 运算放大电路 模拟电子技术课设 大学生 信号发生器 发帖人:Z124 发帖时间:2024-05-13 15:49:00
- keysightE8257D模拟信号发生器
- keysightE8257D模拟信号发生器主要特性和功能JIANG计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您zui严格的要求1W输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗PSG超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC和接收机阻塞测试的严格要求可以为信号添加AM、FM、PM和脉冲调制,以支持器件和电路表征借助频率扩展模块可以满足高达1.1THz的测试系统频率需求频率67GHz,Exernalsourcemodulesto1.1THz性能水平◆◆◆◆◆◇1GHz时的输出功率-135dBm至+21dBm1GHz时,20kHz频偏处的相位噪声-143dBc/Hz频率转换<...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: keysight E8257D模拟信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-24 20:08:00
- 嘉立创客户端6.5.22找不到智能尺寸了
- 找不到智能尺寸在哪里还有尺寸检查
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子基础 发帖人:HBddddxy 发帖时间:2023-01-11 23:21:00
- 安捷伦E8267D-544PSG模拟信号发生器
- 安捷伦E8267D-544PSG模拟信号发生器JIANG安捷伦E8267D-544PSG模拟信号发生器JIANG信号特征·100kHz至20、31.8或44GHz(0.001Hz分辨率)可扩展至75、90、110、140、220、325或500GHz――毫米波信号源模块·输出功率:0.4至20GHz时,+23dBm;40GHz时,+18dBm(典型值)·160MHz(可扩展至2GHz)射频调制带宽·配有选件UNY,具有业界*的SSB相位噪声:1GHz信号和10kHz偏置时,相位噪声为-143dBc/Hz(典型值)调制和扫描·AM、FM、?M和脉冲·ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、定制...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 安捷伦 E8267D- 544 PSG模拟 信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-18 21:39:00
- 锂电池充放电技术资料
- 谢谢
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 锂电池充放电技术资料 发帖人:元基朱生 发帖时间:2020-06-22 10:06:00
- 锂电池充放电技术资料
- 1升压DC-DC电压调整器.pdfA单节锂电池充电管理芯片(0.3A).pdfB单节锂电池充电管理芯片(0.6A).pdfC单节锂电池充电管理芯片(1A).pdfD锂电池充放电技术资料.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 锂电池充放电技术资料 发帖人:元基朱生 发帖时间:2020-03-13 16:42:00
- “天才少年”是怎样拿到华为200万年薪的?
- 近日,“华为200万年薪聘请应届生”的新闻以极快的速度登上各大媒体平台的首页,知乎热度超5000万,一众网友表示自己变成了柠檬精,羡慕嫉妒恨呐!华为总裁办签发的一份通知显示,对8位2019届毕业生实行年薪制。其中,有两位博士的年薪在200万,最低的也在100万左右。而他们的年龄,基本都在二十七八岁。华为“关于对部分2019届顶尖学生实行年薪制管理的通知”薪水和大家的生活息息相关,俗话说“一分钱难倒好汉”嘛!不过,各领域人士对此事的关注点也不尽相同,媒体的标题也是五花八门——毒鸡汤型:你的同龄人,正在淘汰你。公知型:“读书无用论”到底毁了多少人?高考指南型:哪些专业最赚钱?华为告诉你!批判型:...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 电子设计 大赛 立创电子设计大赛 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-26 18:43:00
- 【全五册】《新概念模拟电路》合集下载
- 历时四年,在好评如潮的《你好,放大器》之后,西安交通大学电气工程学院杨建国老师携模电力作《新概念模拟电路》再度归来!一样的风趣幽默,一扫模电的枯燥无趣;一样的生活化语言,深入浅出让深奥的模电简单易懂。不一样主题,更深入详细的阐述和丰富的电路案例,杨教授要将每一个技术主题讲透讲明白。5部“魔电秘籍”已经悉数现世,流传于江湖之上。但是仍有不少勇士由于秘籍残缺导致“斗魔技”尚未融会贯通。然而这场斗“魔”之战最重要的一波攻势已在聚集在此危急关头,杨老决定将5部秘籍合而为一昭告天下助所有勇士一臂之力,合力斗“魔”资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。《新概念模拟电路》全五册.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 模拟电路 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-23 12:00:00
- 第四届立创电子设计大赛火热开幕!【ST意法半导体冠名】
- 活动背景为促进电子产业生态的健康高速发展,立创商城自2016年起,每年举办一次电子设计大赛,前三届大赛让立创电子设计大赛受到广大业界人士的普遍好评!因此,立创商城面向所有电子设计爱好者,第四届大赛定于2019年5月30日展开,优秀作品还有机会获得知名创投机构投资意向,30万大赛奖池,等你来挑战!立创电子设计大赛地址:https://diy.szlcsc.com/大赛报名地址:https://diy.szlcsc.com/u/competition/apply/2019大赛流程图活动对象所有电子制作爱好者(个人、团体或企业等)参赛主题1)IoT(物联网)物联网将现实世界数字化,实现在任何时间、...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 电子设计 大赛 立创电子设计大赛 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-05-31 11:00:00
- 电子界的一股清流《你好,放大器》书籍下载
- 这本《你好,放大器》是由西安交通大学知名教授杨建国撰写,没有呆板的说教,没有抽象的理论,语言小清新、清新的文风、深入浅出的讲解和分析……好评如潮,推荐给大家,点击下载(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途):你好放大器.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 书籍下载 放大器 电子基础 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-12-08 10:17:00
返回